RAPiD Design(inCAD Components)技術支援

常見問題- 使用注意事項

4-30開啟RAPiD Design(inCAD Components)後,無顯示任何介面時的對應相關

  • 如使用Version.2.3 版本之前的RAPiD Design(inCAD Components)
    啟動後、若如同以下畫面無法顯示,請按照下方順序進行確認。

  • 如使用Version. 2.4版本以後的RAPiD Design(inCAD Components)
    若畫面無法顯示,請至支援頁面諮詢。(支援頁面在這裡

啟動RAPiD Design(inCAD Components)後,如下方畫面無顯示任何內容時,請參考操作順序。

<操作順序>
方法1: 修復Microsoft SQL Server
方法2: 防毒軟體的設定

首先請嘗試方法1,如果問題並未解決,再進行方法2設定。

方法1(Microsoft SQL Server 的修復)

有可能是一部分Microsoft SQL Server損壞,造成防毒軟體停止,請進行SQL Server的修復。

1請先退出防毒軟體。
※防毒軟體的退出方法可網路查詢或諮詢貴公司資訊部門。

2開啟控制台,修復SQL Server Local DB和SQL Sever Compact 4.0。

開啟控制台,修復SQL Server Local DB和SQL Sever Compact 4.0。

選擇Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB,按右鍵後點擊[修復] 。

選擇Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB,按右鍵後點擊[修復] 。

3修復完成後,請關機再重新啟動電腦。

方法2(防毒軟體的設定)

貴公司使用的防毒軟體可能並不認可RAPiD Design(inCAD Components),所以需要將RAPiD Design(inCAD Components)加入可信任對象。
各種防毒軟體的設定方法不同,詳細可以資訊貴公司的IT部門和防毒軟體公司。

返回

下一頁