RAPiD Design利用許可書
使用「Rapid Design」前請務必仔細閱讀。
使用日商三住株式會社(以下稱為「本公司」)提供的軟體Rapid Design(以下稱為「本軟體」)前,需要同意以下所規定的使用許可書(以下稱為「本許可書」)相關的所有條款。”
同時,在安裝本軟體後即視為已同意本許可書的各項條款。若不同意本許可書將無法使用本軟體。使用本軟體前,請務必仔細閱讀本許可書,在充分理解內容的基礎上進行使用。
第1條(定義)
本許可書中,各項用語的定義如以下各項規定所示。
- ①「客戶」係指使用本軟體的法人或者個人。
- ②「瀏覽資訊」係指本公司以及/或本公司的關係企業(以下稱為「本集團」)關於本軟體向客戶提供瀏覽的全部資訊(包括但不限於商品型號、CAD/圖紙資料、公差資料、報價結果、可否加工的判定結果以及與客戶使用本軟體相關的,本集團通過本集團網站提供給客戶瀏覽的資訊)。
- ③「電磁・及光學紀錄媒體」係指硬碟、磁片、CD-ROM、MO、DVD、USB等文字、圖像、聲音等通過電磁或光學手段進行記錄的媒體。
- ④「利用」係指客戶經過電腦啟動、操作本軟體;變更、修改以及添加新資料、通過電磁及光學記錄媒體進行保存、列印或製作成有形或無形之複製品;發送或通過其它方式進行改編等行為。
- ⑤「使用資訊」係指客戶使用本軟體時發生的錯誤資訊及履歷資訊。
第2條(本許可書的目的)
本許可書的目的在於,針對本公司與客戶之間就本軟體的使用許可之相關必要事項進行規定。
第3條(使用方法)
- 1.本軟體係出於客戶自身使用本集團提供的商品(以下稱為「本公司商品」)進行設計,以及為選擇及採購本公司商品提供支援的目的(以下稱為「本目的」)向客戶進行提供。客戶僅得在本目的範圍內使用本軟體。
- 2.客戶在使用本軟體時,應遵守客戶所在地區適用的所有法律。
- 3.客戶僅得通過本集團向客戶提供的電磁及光學記錄媒體中所保存的程式啟動方式以及從本集團的網站下載的方式,將本軟體安裝至電腦中,除此之外的任何方法均不得用於安裝本軟體或使其處於可安裝狀態。
第4條(本軟體、瀏覽資訊的相關權利)
- 1.本軟體以及瀏覽資訊相關的權利(包含專利權、著作權等智慧財產權)由本集團或向本集團提供資料的第三方所持有。
- 2.本公司以客戶遵守本許可書的規定為前提,在本目的範圍內向客戶無償提供非獨占的本軟體以及瀏覽資訊相關本集團智慧財產權的使用許可。
- 3.本軟體以及瀏覽資訊所包含的程式及資料由第三方持有其著作權(以下稱為「第三方程式等」)時,若該第三方就使用第三方程式等另行提出有個別規定或其它規章(以下稱為「其它規章等」)時,客戶應在遵守本許可書的基礎上,同意並遵守其它規章等。
- 4.客戶安裝本軟體時,本公司將視為客戶已同意其它規章等內容。
- 5.本軟體、本軟體以及瀏覽資訊所包含的本公司商品資料,或第三方程式等侵害了其它第三方權利時,本公司不負任何責任。
第5條(禁止事項)
客戶不得對本軟體以及瀏覽資訊實施以下各項所述行為。
- (1)使用本軟體關聯提供的商品型號、CAD/圖紙資料及其他瀏覽資訊,向本集團以外的第三方進行商品詢價或者下訂的行為;
- (2)讓第三方使用本軟體,或者將本軟體用於己方的營業活動,從第三方接受商品詢價或下訂的行為;
- (3)為了在本目的以外使用,將本軟體關聯網站(包括本軟體的下載頁面)的連結顯示在己方的網站以及電子郵件等中的行為;
- (4)在超過本目的所需的必要範圍,或違反本條第3款規定,對部分或全部本軟體進行複製的行為;
- (5)對部分或全部本軟體以及瀏覽資訊進行修改、更改、篡改、翻譯或改編的行為;
- (6)通過銷售、轉讓、出借、二次使用許可或公開發送等方法,向第三方提供、或讓第三方使用部分或全部本軟體以及瀏覽資訊的行為;
- (7)對本軟體內容進行更改、逆向工程處理、反編譯、反彙編及其它解析的行為;
- (8)將本軟體以及瀏覽資訊向一般大眾公開或展示的行為。
第6條(保證的拒絕及免責)
- 1.本軟體以現有狀態直接提供給客戶。對於本軟體不存在設計上的錯誤及其它瑕疵或本軟體的使用不會對客戶或客戶以外的第三方造成權利侵害以及其他任何內容等項目,本公司不做任何保證。
- 2.本公司不對通過本軟體向客戶提供的所有資訊(包括瀏覽資訊)的完整性、準確性、真實性、有用性等進行任何保證。客戶應知曉使用本軟體並非一定安全,並應認識到存在發生資訊洩漏等情況的危險性。此外,因本軟體導致向客戶提供的資訊等資料被第三方篡改,或因本軟體相關的資料下載等導致發生故障等情況時,本集團概不負責。
- 3.對於因使用本軟體導致客戶發生電腦等使用設備故障、營業中斷、營業資訊損失等損失,或因第三方索賠而給客戶帶來的損失等,無論原因如何,本公司概不負責。同時,通信線路故障、天災、事故等導致作業延遲與資料喪失,以及因非正常使用本軟體引起的故障等所導致的損失,本集團概不負責。
- 4.本公司不對本軟體提供任何運行保證、瑕疵保證以及技術性服務。
- 5.對於通過本軟體顯示或者生成的商品型號的商品是否符合客戶要求的商品應由客戶自身負責確認,因相應商品型號的商品未滿足客戶要求(包括但不限於與CAD資料、本軟體以或者本集團網站上顯示的規格資訊的一致性)使客戶蒙受的損失,或因第三方索賠而給客戶帶來的損失,無論原因如何,本集團概不負責。
第7條(本軟體等的變更以及修訂版的提供)
- 1.本公司可能在未事先通知的情況下變更或修改本軟體。
- 2.本公司得向客戶任意提供本軟體的修訂版。
- 3.客戶在收到本公司提供的本軟體的修訂版時,應立刻停止使用現行的本軟體,改為使用本軟體的修訂版。
- 4.本公司可能在未事先通知的情況下,變更、修改或刪除部分或全部瀏覽資訊。
- 5.因本條各款而對客戶造成的損失,本集團概不負責。
- 5.本許可書規定的條款在使用修訂版時亦適用本許可書。
第8條(商品)
- 1.出於形狀等的簡易確認及設計便利性考量,本軟體中包含的部分CAD資料可能簡化了尺寸及形狀等,使資料容量變小。此時,該CAD資料的尺寸、形狀等會與實際商品的尺寸、形狀等不同。敬請知悉。
- 2.本軟體不保證客戶可採購到本軟體中顯示的所有商品。即使在本許可書的有效期限內,本軟體中提供資訊的商品也可能在未事先通知的情況下出現變更價格或發貨日、廢除或變更標準、停止銷售、停止或暫停經營、變更規格等情況。
第9條(暫停使用及返還等)
- 1.客戶違反本許可書條款時、本軟體需維護、修理時、發生事故等情況時或其他本公司認為客戶不宜繼續使用本軟體的情況時,無論理由如何,本公司得以自行判斷,在未進行事先通知的情況下告知客戶暫停使用本軟體,並要求返還或廢棄本軟體,同時要求從記錄有本軟體以及瀏覽資訊的所有電磁及光學記錄媒體中刪除(以下統稱為「返還等」)本軟體以及瀏覽資訊(包括本軟體以及瀏覽資訊所包含的CAD資料等所有資料及其複製、改編的資料)。
- 2.根據前款規定,本公司告知暫停使用本軟體時,客戶應立即暫停使用本軟體。
- 3.根據第1款規定,本公司要求對本軟體進行返還等時,客戶應自行承擔費用,立即對本軟體進行返還等處理。因返還等處理導致客戶及第三方蒙受損失時,本集團概不負責。
第10條(個人資訊、使用資訊的處理)
- 1.本集團會遵守本集團的個人資訊保護方針以及個人資訊保護相關法律,以及其它規範,對客戶的個人資訊進行合理處理。
- 2.出於改善軟體的目的,本軟體中包含有將使用資訊定期向本集團日本伺服器發送的程式。本集團得將其用於提高本集團開展的本公司商品介紹、設計支援及報價以及資訊提供等各種服務以及本軟體的改善,向客戶提供資訊等目的。
- 3.客戶依個人資料保護法要求提供、更正、停止利用、刪除個人資料等時,本集團將依本集團所定程序,迅速對應之。另,請求提供個人資料時,本集團將酌收必要之成本費用。
第11條(有效期限)
本許可書的有效期限自客戶安裝本軟體起,至發生以下事由為止。
- (1)客戶自行結束本軟體的使用;
- (2)本集團根據第9條第1款規定,告知客戶暫停使用本軟體;
- (3)客戶自行對本軟體進行返還等處理時;
- (4)客戶違反本許可書的內容時。
第12條(適用法律及管轄)
- 1.本許可書應根據日本法律進行解釋。
- 2.因本軟體的使用及本許可書發生糾紛時,以東京地方法院作為第一審專屬合意管轄法院。
- 3.即使本許可書的任意一項規定被判定為無效或違法時,也不影響本許可書其它規定的有效性。
第13條(殘存條款)
即使本許可書已過有效期限,第1條、第4條、第5條、第6條、第7條、第9條、第10條、第12條以及本條將繼續有效。
第14條(協商)
若本許可書存在未盡事宜或其它有關本許可書條款的疑義時,本公司應在與客戶協商的基礎上圓滿解決問題。
第15條(本許可書的修訂)
本公司得根據自行判斷對本許可書進行修訂。此時,本公司將會通過在本公司網站刊載、或在發佈本軟體修訂版程式時進行修訂通知等本公司選擇的方式,告知客戶該修訂事宜。本公司進行該通知時即視為客戶已同意已修訂的本許可書內容。
以上